This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:Boostrap 二极管平均电流?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836151/ucc21225a-boostrap-diode-average-current

器件型号:UCC21225A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    自举二极管的平均电流将远小于 IDBoot (PEAK)/2。 启动时、自举电容初始充电期间会出现峰值电流。 自举节点充电至峰值电平后、每个周期只需少量电流即可将其加注。 平均自举电流将降至每个周期打开和关闭高侧 FET 所需的近似平均电流以及驱动器的静态电流。

    您可以使用以下公式计算平均电流:

    Iboot (avg、SteadyState)= Qg * Fsw + IDDq

    其中:

    QG =总栅极电荷

    fsw =开关频率

    IDDq =所选开关频率下的栅极驱动器静态电流

    例如:如果以100nC 栅极电荷@ 100kHz 驱动 FET。

    Iboot (avg、SteadyState)= 100nC * 100kHz + 2mA = 10mA

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果感觉不好、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John                                                                                                                                                                                   

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。