This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:自动启用/禁用控制

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835651/tps2549-automatic-enable-disable-control

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS25810

仅在 DCP 模式(1.5A)下、TPS2549是否具有自动开/关控制?

例如、当 USB 充电端口断开连接时、客户希望更改禁用输出而无需外部引脚控制。

(EN 和 CTL1~3引脚在首次设置时始终是固定的)  

数据表介绍了 DCP 自动模式、但数据表中未介绍自动开/关控制。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satoshi。

    不可以、TPS2549没有针对输出的自动开/关控制、因为无论是否连接了器件、VBUS 上始终存在5V 电压。 如果您希望控制 TPS2549的输出、则需要对 EN 引脚进行外部控制。

    如果您不限于使用 Type-A 端口、则可以使用 TPS25810 5V DFP Type-C 端口控制器、并且 Type-C 本身不会在 VBUS 上提供5V 电压、除非检测到器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San

    感谢您的回复、

    我确认在 TPS2549上连接自动开/关功能。

    一个想法是从复位 IC 将电压检测到5V_bus 并将输出到 TPS2549_EN 引脚、这没问题吗?

    5V_BUS⇒复位 IC⇒TPS2549 EN 引脚

    我希望复位 IC 为 TLV809I50、因为客户需要低成本。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    我想确保我理解正确。 您是否希望在 VBUS 上出现5V 电压后启用 TPS2549的电路? 此应用的工作方式与 以下示例不同:当便携式设备连接到 TPS2549时、TPS2549 (充电器)负责在 VBUS 上施加5V 电压。 如果您等到 VBUS 上有5V 电压才能启用 TPS2549、则无论便携式设备是否已连接、该器件将永远不会启用、因为无论是否已连接5V 电压、都不会将其置于 VBUS 上。