This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:输入电压高于输出电压的 LM3478升压转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836141/lm3478-lm3478-boost-converter-with-a-vin-higher-than-vout

器件型号:LM3478

大家好、

我叫 Diogo Condeço、是 Glory Global Solutions 的电子工程师。

我们目前正在其中一个电路板中使用 LM3478、我们想知道在输入电压高于输出电压的情况下使用它是否有问题。

更多详细信息:

我们的输入电压可以来自电池(10至14.5V)-在此配置中、直流/直流控制器将用作正常升压转换器。 电路工作正常。

或者、当有外部电源可用时、输入电压可介于21.6V 至26.4V 之间。

我已将直流/直流配置为输出21V。 这意味着当外部电源提供 Vin 时、负责将 VFB 连接到 LM3478的电阻分压器上的 Vin 将大于21V、因此 VFB 大于1.26V。 这意味着 MOSFET 未切换。

因此、在电池模式下、我的输出电压将大约为21V、在电源模式下、Vout = Vin (减去二极管中的压降)。 我唯一的限制是在输出端获得21V 电压、但我可以得到22、23或高达26.4V 的电压、而不会出现任何问题。 因此、Vout 可以跟随电源的 Vin 电压。

当然、升压转换器的二极管和电感器必须处理电路负载所需的电流量。 我还符合电气限制:VFB <+7V、Vin <+45V。

我知道这不是升压转换器的常见用途、但我想知道是否有任何理由不这样使用它。

我已经对其进行了测试、它工作正常、但我需要了解它是否可以在这种情况下可靠地使用。

提前感谢您的关注、

此致、

Diogo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diogo、

    感谢您提出问题。

    使输入电压高于目标输出电压不应出现任何问题。 正如您提到的、在本例中、输出电压将跟随输入电压。 唯一需要确保的是、在该模式下运行时、二极管和电感器可以处理电流。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett