This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:TPS23754

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835961/tps23754evm-383-tps23754

器件型号:TPS23754EVM-383

大家好,  

我使用此解决方案为 HMI 系统提供12V 电压。

在 EVM 原理图中 ,RJ45连接器的 GND 是独立的,我是否应该将其连接到系统 GND?

您对此有什么建议吗?

谢谢  

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、  

    感谢您的提问。 RJ45连接器的 GND 连接到接地、机箱的其余部分悬空。 这样做的原因是、由于共模噪声没有通过机箱的返回路径、因此当保持悬空时、PoE EMI 性能会更好。 简而言之、我们 不建议将系统 GND 连接到 RJ45接地、而是将它们分开。  

     可以在以下文章中找到更长的答案:

      http://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf 第9页

     2. http://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf 第6页

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我。 如果您认为此问题已得到解答、请将此论坛标记为已解决。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl