请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754EVM-383 大家好,
我使用此解决方案为 HMI 系统提供12V 电压。
在 EVM 原理图中 ,RJ45连接器的 GND 是独立的,我是否应该将其连接到系统 GND?
您对此有什么建议吗?
谢谢
Tony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我使用此解决方案为 HMI 系统提供12V 电压。
在 EVM 原理图中 ,RJ45连接器的 GND 是独立的,我是否应该将其连接到系统 GND?
您对此有什么建议吗?
谢谢
Tony
您好 Tony、
感谢您的提问。 RJ45连接器的 GND 连接到接地、机箱的其余部分悬空。 这样做的原因是、由于共模噪声没有通过机箱的返回路径、因此当保持悬空时、PoE EMI 性能会更好。 简而言之、我们 不建议将系统 GND 连接到 RJ45接地、而是将它们分开。
可以在以下文章中找到更长的答案:
http://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf 第9页
2. http://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf 第6页
如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我。 如果您认为此问题已得到解答、请将此论坛标记为已解决。 谢谢!
此致、
Michael Pahl