This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS25982的双向性

Guru**** 2513665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836206/tps25982-bidirectionality-of-tps25982

器件型号:TPS25982

你好、

我想询问 TPS25982是否可以在两个方向上传导电流。

使用案例是在 IN 端口上连接锂聚合物电池、在 OUT 端口上连接 PowerPath 电池充电器。 充电器是否能够通过 TPS25982为电池充电? TPS25982无需反向提供保护/功能。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christie Kruger、您好!

    感谢您的支持!

    由于内部 MOSFET 的体二极管、反向路径中不会有任何控制(即从充电器到锂聚合物电池)。 建议使用背对背连接的器件、如 http://www.ti.com/lit/an/slva948/slva948.pdf 中的图14所示 、以对路径进行完全控制。 我建议先获取 EVM 并进行验证、然后再构建您的电路板。

    BR、Rakesh