This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:无驱动器信号

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835546/ucc28742-no-driver-signal

器件型号:UCC28742

这是我的原理图。 我想生成120V 直流输出电压和大约10V 直流输出电压。  对于110 AC、50Hz 输入、UC28742的 VDD 引脚具有 锯齿波(最低值约为8V、最高值约为21V、频率约为23kHz)。 但是、UC28742的 DRV 引脚没有输出。 有人对这个问题有什么想法吗?

感谢你的帮助。

此致、

Ying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、VDD 引脚中锯齿波的频率约为23Hz、而不是23kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD 达到其开启阈值时、大约为21V、您应该会看到 DRV 至少有一个脉冲、随后的 CS 具有相同的 脉冲数。 如果您在 DRV 上没有看到任何脉冲、则表明您的电路连接有问题或有一些损坏。

    我建议您获取 EVM、以便帮助您了解 IC 的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我对 VDD 有疑问。 根据我的设计、如果转换器正常工作、VDD 应保持在大约16V 直流电压、这低于 VDD 导通阈值但高于 VDD 关断阈值。 这样、我的转换器可以启动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我对 VDD 有疑问。 根据我的设计、如果转换器正常工作、VDD 应保持在大约16V 直流电压、这低于 VDD 导通阈值但高于 VDD 关断阈值。 这样、我的转换器可以启动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须看到、当 VDD 达到其开启阈值时、DRV 显示脉冲。 如果在 VDD 达到其开启阈值时看不到 DRV 脉冲、则会出现连接问题或损坏、您将无法看到转换器正常工作。