This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003V12:5CH 并联

Guru**** 2874120 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003V12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835261/uln2003v12-5ch-is-connected-in-parallel

器件型号:ULN2003V12

大家好、员工

ULN2003V12

我们客户的设计规格使用16V 的电源电流和500mA 的灌电流驱动电磁阀。

数据表认为、如果5通道并联(100mA×5ch)、则可以正弦波500mA
这个想法有什么问题吗?
此致
自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    此用例与数据表兼容、但请注意、数据表规格是在 VINx=3.3V 的条件下构建的。

    感谢您在设计中使用 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答
    让我提出其他问题。
    问题是如何计算功耗。
    通常、我们认为每个通道的功率是通过"PD= VC×IC"计算的、但在使用一个封装的5个通道时、我想检查计算方法。

    请告诉我如何计算并联5ch 而未使用2ch 时的功耗。
    * VC = 16V、IC = 0.5A (5通道×0.1A)
    最好的服务
    自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    通过该器件计算功率耗散的最佳方法是使用 V_ce*ic (tot)。

    在您的情况下、IC (tot)为0.5A、V_ce 为0.75V、前提是您正在运行3.3V INX、并且每通道的电流为100mA。

    P_tot = 0.5*0.75 = 0.375W