This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:A 版本

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835332/tps92515-q1-a-version

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92515

大家好、

TPS92515-Q1和 TPS92515A-Q1有何区别?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    TPS92515A 禁用 TPS92515中的内部一次偏移校准电路。  

    该原 TPS92515器件通过施加相等但相反的偏移来测量和消除高侧感应比较器的输入偏移。  

    对于使用外部校准方法的客户(在其制造流程中)、不希望有这样的内部一次性校准、因为在对一个器件进行重复测试时、始终有可能有两个不同的偏移值(1 LSB 不同)。 它们的校准容差可能比我们的器件内部提供的容差更小。  因此、在这种情况下、创建 TPS92515A 来禁用该校准电路、以实现更严格的外部校准功能。

    -JP