This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:1500W SMPS - 24V 62A 三相415V IP

Guru**** 2605995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836142/ucc28950-1500w-smps---24v-62a-3-phase-415v-ip

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

尊敬的先生:

我想设计具有三相 IP 350VAC 至500VAC 且无 PFC 的24V 62A (1500W) SMPS (具有过流限制的电压模式)。

我很难为以下两个选项确定拓扑。

1) 1)采用 SG3525 IC 的简单全桥拓扑  

2) 2)采用 UCC28950 IC 的 PSFB 拓扑。

请建议 UCC28950适合我的应用? 我在次级侧为 IC 提供12V 辅助电源。

我在3525 IC 方面拥有丰富的经验、可以比 UCC28950更快地设计电源。

如果我要去 SG3525、请建议使用 SR 控制器。

此外、如果我要使用 UCC28950、我也不具备任何经验、那么它还支持 Excel 设计工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Monil

    我不能对 SG3525发表评论。

    PSFB 将在大多数负载范围内提供 ZVS 开关、这将有助于提高效率。 UCC28951还提供 SR 栅极驱动信号、有助于在62A 24V 电流下提高效率。

    TI 提供600W 12V EVM、

    UCC28950有一款 Excel 计算器工具、该工具与 UCC28951引脚2兼容、

    此致

    Peter