This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880EVM-008:TPS23880EVM-008

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835323/tps23880evm-008-tps23880evm-008

器件型号:TPS23880EVM-008
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTPS23880

大家好、我成功安装并运行了该产品的 GUI、直到几个小时前它才停止响应。 我已经尝试断开连接、更换电缆、卸载并重新安装它、它不会像以前那样加载 SRAM、GUI 告诉我器件未连接、尽管 USB2ANY 做出了响应。 我已附上 GUI 的屏幕截图、希望这有所帮助。

谢谢、Yuval。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 PoE 团队目前正在外出庆祝美国劳动节。 请预计9月3日星期二将收到回复。

    感谢您关注德州仪器 PoE 器件。

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yuval、您好!

    当您说 GUI 停止响应时、PD 是否断电或仅 PSE 通过 GUI 断开连接? 您是否尝试对电路板进行下电上电? 如果 PSE 器件未上电、GUI 不应重新加载 SRAM 代码。 只需在下电上电后重新加载 SRAM。 请尝试关闭并重新打开 GUI、然后对电路板进行下电上电、然后查看您是否可以恢复系统。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意味着 PSE 与 GUI 断开连接。 如果这是您的意思、电路会根据需要连接到电源、我会多次打开和关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该补充一点、我已经尝试了以下操作:

    -从您的网站重新下载 GUI
    -切换计算机
    -切换微型 USB 和 I2C 电缆  
    -切换 USB2ANY 适配器

    Tnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!  

    您是否意味着您尝试对电路板进行供电循环、但仍无法通过 GUI 与 TPS23880通信? 您能否检查子卡上的 I2C 地址是否与 GUI 中的 I2C 相匹配? 谢谢。

    此致、

    一分钱