This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400

Guru**** 2531530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836054/tps65400-tps65400

器件型号:TPS65400

您好!

我再次写信给您、因为我仍然遇到 IC 问题。

现在、我有第一个3输出、它运行良好。 我有3.3V、1.2V 和2.5V。

遗憾的是、放置在第4个输出上的4.5V 电压不起作用。

我在4个不同的 PCB 上对其进行了测试、所有电路都为我提供1V 的电源。

请帮我找到解决方案。

感谢你的帮助

此致

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andrea

    您能告诉我您的应用情况吗? 并向我发送原理图?