This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:von 和 VIN 额定电压

Guru**** 2513435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835378/tps22919-von-and-vin-voltage-rating

器件型号:TPS22919

各位专家、您好!

我的客户考虑使用 TPS22919、他们对此器件有一个问题。

它们的用例可能会使 Von 电压比 VIN (von > VIN (0V))低。
我认为数据表仅解释了 VIN 和 von 的电压限制。 因此、我认为该器件在 VON 和 VIN 之间没有任何电压限制。

这种理解是否正确?

我很期待收到您的回复。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    只要 VON>VIH 处于指定的规格范围内,该部件就会打开。 VON 和 VIN 之间没有电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    Kazuki Kuramochi