This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:UC2844A 绝对 最大规格检查

Guru**** 2392895 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835547/uc2844a-uc2844a-abs-max-spec-checking

器件型号:UC2844A

大家好、

我的客户想知道 ABS 是什么。 重新为 UC2844A 的以下引脚重新注册最大值、数据表未对其进行非常清晰的标注。  

引脚名称 最大 额定值
(五)
 
 
比较  
VFB  
ISENSE  
RT/CT  
输出    
VCC 30
参考电压 5.05

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我现在不在办公室了,请给我一个时间答复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    VFB 引脚和 ISENSE 引脚是模拟输入引脚、其 绝对最大额定值为-0.3~6.3V、如数据表所述。 请注意 、建议的 VFB 最大工作电压为2.5V、ISENSE 引脚的最大工作电压为1V。  

    VCC 的绝对最大电压为30V、建议 VCC 为12~28V。

    其他引脚 COMP、RT/CT、OUTPUT、REF 均为输出引脚、因此未 为其提供绝对最大额定值。

    此致、

    Teng