This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:使用 launchpad f28379D 为 LMR62421供电

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835496/lmr62421-power-supplying-lmr62421-from-launchpad-f28379d

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D


大家好、TI、我想知道 launchpad XL F28379D 中的升压转换器为输出提供了多大的电流、输出由可从3.3V 转换为5V 的 LMR62421稳压器形成。

我不知道在哪里可以找到这些信息、因为我没有找到任何发展。

我等待回答。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在 F28379D launchpad 中、LMR62421XMFE 用于从3.3V 输入电压生成5V 输出。 我不知道你的意思。 您想知道什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Zack、大家好、我想知道的是、电流能够提供升压功能、因为我必须从电路板上馈入三个编码器。

    另外一件事可能是您知道的、launchpad 电路板会消耗什么功率、因为我不需要使用外部3.3V 电源为其供电。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LMR62421峰值电流限制最小规格为2.1A。 从3.3V 输入电压到5.0V 输出电压的最大输出电流约为0.9~1A。

    很抱歉、我不熟悉 launchpad、因为我只支持升压转换器器件。 您可以在关键字 LAUNCHXL-F28379D 下发布新线程