This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:用于生成3.3V 输出的良好电阻值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835758/tlv62084-good-resister-value-for-3-3v-output-generation

器件型号:TLV62084

大家好、

我想使用 TLV62084实现5.0V 电源轨的3.3输出。  

您能否告诉我使用 E24或 E12系列为该器件生成3.3V 输出的最佳电阻器选择?  
如果您还可以告诉我输出电压的估计精度、那会很好。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    使用 E24系列、您可以使用150k/24k 实现3.26V 标称值、或使用130k/20k 实现3.375V 标称值、以最接近3.3V。

    使用容差为1%的电阻器时、最坏情况下的输出电压为:

    - 150k/24k 时最低3.12V、最高3.41V
    - 130k/20k 时最低3.23V、最高3.53V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorner-San、

    谢谢。 我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa