This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:放电结束检测精度

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835382/bq34110-end-of-service-detection-accuracy

器件型号:BQ34110

我正在考虑将 BQ34110用于多节电池、该电池 大部分保持充满电、 并且在使用后可能永远不会完全循环。 电池配置为9系列 x 18并联。 我的问题是-放电结束检测的精度是多少、这是否足以检测阵列中的单节电池是否开路?  

(粗略计算表明、单节电池故障导致的总电池组电阻变化约为0.6%。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    EOS 通常在正常条件下使用、近似误差约为10%。 它可能能够检测单节电池中的故障、但这取决于化学成分和评估的电阻。