Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 我正在考虑将 BQ34110用于多节电池、该电池 大部分保持充满电、 并且在使用后可能永远不会完全循环。 电池配置为9系列 x 18并联。 我的问题是-放电结束检测的精度是多少、这是否足以检测阵列中的单节电池是否开路?
(粗略计算表明、单节电池故障导致的总电池组电阻变化约为0.6%。)