This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:它能不能提供12V 输入电压至5V 输出电压25A?

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835655/lm5141-can-it-do-12vin-to-5v-out-25a

器件型号:LM5141

你(们)好  

LM5141能否提供12V 输入至5V 输出电压25A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可用于12V 至5V/25A、Fsw 低于500kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    您可以使用 LM5141快速入门计算器来帮助您选择适合自己设计的组件。 该文件可从产品文件夹(在"设计和开发"下)下载。

    此致、

    Tim