This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:在 Windows 10上无法识别 EV2400

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835548/ev2400-ev2400-not-recognized-on-windows-10

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他部件:BQ78350-R1BQSTUDIO

您好!

我刚购买了用于 BQ78350-R1评估的 EV2400 (固件版本为 v0.18)格式鼠标、但无法使 TI 在 Windows 10上正常工作。

bqStudio v1.3.86.3无法自动识别正确的 BQ78350-R1、但它可以在几秒钟后手动选择部件、从而访问 BQ78350-R1寄存器。

我尝试将 EV2400的固件更新为 v0.28,但失败的原因是:未检测到免费的 EV2400s ... 所有3个 LED 均已打开。

我还在 Windows 7上试用过它、bqStudio 可以与 BQ78350-R1配合使用。 但是、当我尝试将 EV200的固件更新为 v0.20或 v0.28时、也失败了、它说:

错误:固件更新模式请求后适配器返回故障。

按 Enter 键继续...

感谢您的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    我不确定您的 PC 上的 EV2400固件更新为何不起作用。 但是、v0.18对于使用 BQ78350-R1应该是可以的、所以没有必要完全更新它。 如果您尝试使用 EV2400、它是否仍然工作?

    BQStudio 识别器件的方式是与.bqz 文件匹配的器件 ID。 BQStudio 将根据 从 EVM 读取的器件 ID 在 C:\ti\BatteryManagementStudio\config\中查找文件1E9B_1_03-bq78350_R1.bqz。 我不知道为什么这在一台 PC 上工作、而在另一台 PC 上工作。

    此致、

    Matt