This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:存储温度和性能?

Guru**** 2811265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835875/lmzm23601-storage-temperature-and-performance

器件型号:LMZM23601

超出存储温度绝对最大值(150C)可能会导致性能长期下降、对吧?

频谱的冷端怎么样?  55°C 的存放温度超出了40°C 的绝对最小值、是否会导致性能长期下降?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    这将是一个公平的假设。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 这一说明详见 第7.1节的脚注。  

    因此、建议将器件适当存储在最低和最高存储温度之间的受控温度中。

    此致、

    Jimmy