This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:输出电压短路电流

Guru**** 2503725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835402/tlv760-vout-short-current

器件型号:TLV760

大家好、团队、

我对 TLV76033热保护有疑问。 您能否猜测输出端短接至 GND 时电流有多大? VIN 为12V。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yone - San、  

    数据表中有一个图表、用于显示不同 Vin 下的电流。 当输入电压为12V 时、电流应介于100mA 至120mA 之间。  

    此致、  
    Jason Song