This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:输出电容器稳定区域

Guru**** 2511275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835649/tlv702-output-capacitor-stability-region

器件型号:TLV702

团队、

TLV70233DBVR 的输出电容器的稳定性区域是多少?

Webench 提供1-10uF 范围的 Cout。 这是该 LDO 的输出电容器真正可接受的范围吗?

我们的应用需要将 Vout 纹波保持在15mVp-p 以下、如果将输出电容增加到10uF、则可以实现这一点。 只需确保它是可接受的。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、  

    TLV702在 μF 数据表的输出端与0.1 μ F 或更大的有效电容搭配使用时可保持稳定。 10uF mΩ 正常、但也请确保最大 ESR 小于200 μ F。  您可以在数据表中的8.2.2.1下找到有关输出电容器的更多详细信息。  

    此致、  
    Jason Song