This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:电源管理论坛

Guru**** 2390530 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TLV758P, TPS7A05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835466/lp5907-power-management-forum

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TLV758PTPS7A05

您好、先生、

我们希望找到 XC6201P402MR 和 XC6206P302MR 的 P2P 替代产品、封装为 SOT23-5、Iout 250mA、Vout 3V、4V.Vin 1.8-6V。 我们在 TI 网站上找不到 P2P 替代产品。 但找到类似的 P/N、如 LP5907、您是否会就此问题提出一些建议?

非常感谢。

BR

贾莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    您实际上感兴趣的是哪种封装? XC6201采用5引脚 SOT-23封装、XC6206采用3引脚 SOT-23封装。

    对于 XC6201、我推荐 TLV758P。 这是最接近的 P2P 选项。

    对于 XC6206、我建议使用 TPS7A05。 我们在 DBZ 封装中具有 P2P。

    此致、

    Wilson