This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100将电池与 VIN 断开

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835742/lm66100-lm66100-disconnect-battery-from-vin

器件型号:LM66100
您好!
我想使用 LM66100管理主电池3.6V (VIN 1连接到 VIN)和备用电池3V (VIN 2连接到 CE)。 我的问题是:
断开 VIN1电池后、LM66100 (数据表中图20的原理图)将如何工作。 ST 输出将处于什么状态? 是否允许这种运行模式?
2. LM66100系统仅由 VIN 供电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cezary、

    1.当您断开 VIN 时、内部比较器将 触发 CE、并且芯片将被视为已禁用。 在此状态下、ST 被拉低。 然后、这将驱动 PFET 的栅极、该栅极打开 PFET、从而在两个输入到一个输出之间实现有效的 ORing。

    2.芯片的工作电压来自 VIN 和 CE。 这两个电压轨之间的差异运行内部逻辑、然后打开 FET。 请注意、CE 不能悬空。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。