This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:OUTH 引脚上的电阻器

Guru**** 2516920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835682/ucc27531-resistor-on-the-outh-pin

器件型号:UCC27531

你好! 该器件的数据表显示了 OUTH 引脚上的电阻器。 但是、EVM 原理图显示了一个0r 电阻器。 该电阻器的值是如何计算的? 还需要连接该电阻器、还是只需将 OUTH 和 OUTL 连在一起? 我计划使用该器件驱动单个 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HPB、  

    感谢您的参与、我叫来自高功率驱动器团队的 Mamadou Diallo。

    OUTH 和 OUTL 上的栅极电阻值取决于您所需的驱动功率 FET 导通/关断时间。 OUTH 上的高值电阻器将导致较低的栅极(源极)电流、从而延长开通时间、而 OUTL 上的较高值将影响关断时间。 这将影响 FET 的开关损耗。

    您通常需要 OUTL 上的最小栅极电阻(0至2欧姆)、同时根据栅极驱动器的峰值电流要求、MOSFET 的导通时间和栅极电荷调整 OUTH 上的电阻(>2欧姆)。

    我建议 OUTL 上的栅极电阻为0欧姆(占位符)、根据所用的 MOSFET、OUTH 上的电阻为2至10欧姆。

    我随函附上了几份详细讨论这些主题的文件。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slla385/slla385.pdf 如何确定外部栅极电阻的大小

    文件第3.1节: http://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf

    峰值拉电流/灌电流估算  

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您有问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou