This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:12V/7.5A 设计的原理图和布局审查

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835214/lm5021-schematic-and-layout-review-for-12v-7-5a-design

器件型号:LM5021

大家好、

您可以帮助检查原理图和布局吗? 谢谢。

PDF 文件中也包含布局。

输入:230VDC~700VDC

输出:12V/7.5A

e2e.ti.com/.../APS_5F00_12V7.5A.pdf

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原始 CAD 设计 文件(Altium、PADS 或其他文件) 以方便 审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    不允许从客户政策中提供原始 CAD 文件。 抱歉。 您能否根据现有信息进行检查?

    非常感谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难在 PDF 中查看布局、因为没有明确的连接。 如果客户确实希望 TI 帮助审核、请提供原始 CAD 设计文件。 您可以将文件直接发送到以下电子邮件:

    hong_huang@ti.com

    否则、请单独打印每层、以便我们知道层之间的连接位置。