请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 大家好、
您可以帮助检查原理图和布局吗? 谢谢。
PDF 文件中也包含布局。
输入:230VDC~700VDC
输出:12V/7.5A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您可以帮助检查原理图和布局吗? 谢谢。
PDF 文件中也包含布局。
输入:230VDC~700VDC
输出:12V/7.5A
很难在 PDF 中查看布局、因为没有明确的连接。 如果客户确实希望 TI 帮助审核、请提供原始 CAD 设计文件。 您可以将文件直接发送到以下电子邮件:
否则、请单独打印每层、以便我们知道层之间的连接位置。