This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:无 MOSFET 驱动电压

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835381/ucc28742-no-mosfet-drive-voltage

器件型号:UCC28742

尊敬的所有人

我尝试将 Wurth 反激式变压器与 UCC28742配合使用。  

当我施加325v DC 的大容量电压时、没有栅极驱动。 UCC28742会不断地发出故障周期。

由于数据表中没有说明在没有开关周期的情况下检测到故障(除了不适用于我的问题的过热除外)、我想问是否有任何导致故障周期的未记录功能?

请查看随附的波形屏幕截图。

感谢您的任何帮助。

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD 达到其开启阈值时、大约为21V、您应该会看到 DRV 至少有一个脉冲、随后的 CS 具有相同的 脉冲数。 如果您在 DRV 上没有看到任何脉冲、则表明您的电路连接有问题或有一些损坏。

    我建议您获取 EVM、以便帮助您了解 IC 的工作原理。