This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21683:TI 电源参考设计中变压器的设计参数

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835146/pmp21683-design-parameters-of-transformer-in-power-reference-design-of-ti

主题中讨论的其他器件:PMP21683

大家好、TI 工程师、电源参考设计数字是 PMP21683、电路变压器遇到问题。 组件的 BOM 表中提到了变压器、T100、250uH、RTI-1303、Renco 电子变压器的参数。 在技术文档用户指南的 PDF 中没有介绍变压器设计参数。 现在、我需要该变压器的设计参数、例如频率、绕组匝数比和绕组数、电感、电流和初级侧和次级侧的电压等

我需要你的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是参考电源设计的页面。 我需要变压器的设计参数。 如果您打开此页面、您将看到黄色变压器。 它非常引人注目。 你不能错过它。
    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要你的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下参数、这些参数是我为 Renco 提供的用于设计变压器的参数:

    •输入/输出条件:最小350Vdc 至410VDC 最大输入到48V/11A 输出。

    •匝数比:NPRI:NAUX:Nsec1:Nsec2:Nsec3 = 29:3:7:7:2。

    •NPRI 电流:8A 峰值、3.5Arms。

    •Naux/Nsec3电流:小于0.05Arms。

    •Nsec1/Nsec2电流:31Apeak、12Arms。

    •变压器一次侧电感:250uH (泄漏电流小于5%)。

    •标称开关频率:60kHz 至150kHz。

    •安全标准:增强型隔离。

    •最大高度:38mm

    •由于此变压器上的交流电流较高、请在变压器两端使用 Litz 导线。

    请注意、最新版本的 RLTI-1303中的初级电感实际上为230uH。

    此致、

    Sheng-Yang Yu