This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:软启动设置和远程打开/关闭

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835836/ucc25600-soft-start-setting-and-remote-on-off

器件型号:UCC25600

尊敬的团队:

1) 1) SS 引脚的最大电压是多少? 通常情况下、IC 将此引脚充电至大约6V、且精确电平仅与4V 以下相关。 高于4V 时、SS 已完成。 但该引脚的最大电压是多少?

2) 2)该引脚的最大电容大小指定为1uF (建议运行条件)。 因此、他的引脚存在限制。 如果 SS 引脚 拉至 GND 时发生故障、 是否存在对下拉开关造成严重损坏的风险? 例如、在太长的时间内存在过高的电流?

谢谢

Lutz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 6V、如果您使用内部充电、因此无需担心其最大电压、如果您想使用外部充电、则可以将电压限制为5V、从而不超过6V。

    2) 2)是、考虑内部下拉开关。