请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22968-Q1 大家好、
在以下条件下、我想知道数据表中的 TD、tr、TF 参数(典型值/最小值/最大值)。
VIN=VON=VBIAS=3.3V、CT=470pF
VIN=1.8V、VON=VBIAS=3.3V、CT=470pF
您能建议该值吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在以下条件下、我想知道数据表中的 TD、tr、TF 参数(典型值/最小值/最大值)。
VIN=VON=VBIAS=3.3V、CT=470pF
VIN=1.8V、VON=VBIAS=3.3V、CT=470pF
您能建议该值吗?
此致、
您好、Shinji Tsunji、
遗憾的是、我们无法为小于数据表中规定的 CT 值的 TF 提供任何测试参数。 由于部件的快速输出放电性质、不同 CT 电容的下降时间没有差异。 同样,只要 Von 大于 VIH,不同 Von 的影响就不会影响时序。 下面的所有时间都在我们这里。
1、VIN=VBIAS=3.3V、CT=470pF
参数 | 最小 | 典型值 | 最大 |
t_r | 714.59. | 779.77 | 865.29. |
t_d | 292. | 351.56. | 426.5 |
2、VIN=1.8V、VBIAS=3.3V、CT=470pF
参数 | 最小 | 典型值 | 最大 |
t_r | 413.81. | 449.51. | 495.38. |
t_d | 264.5. | 324.75 | 404. |
感谢您在设计中选择 TI 电源开关。