This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:不同条件下的时序规格

Guru**** 1149690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835255/tps22968-q1-timing-spec-for-different-condition

器件型号:TPS22968-Q1

大家好、

在以下条件下、我想知道数据表中的 TD、tr、TF 参数(典型值/最小值/最大值)。

VIN=VON=VBIAS=3.3V、CT=470pF

VIN=1.8V、VON=VBIAS=3.3V、CT=470pF


您能建议该值吗?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji Tsunji、

    遗憾的是、我们无法为小于数据表中规定的 CT 值的 TF 提供任何测试参数。 由于部件的快速输出放电性质、不同 CT 电容的下降时间没有差异。 同样,只要 Von 大于 VIH,不同 Von 的影响就不会影响时序。 下面的所有时间都在我们这里。

    1、VIN=VBIAS=3.3V、CT=470pF

    参数 最小 典型值 最大
    t_r 714.59. 779.77 865.29.
    t_d 292. 351.56. 426.5


    2、VIN=1.8V、VBIAS=3.3V、CT=470pF

    参数 最小 典型值 最大
    t_r 413.81. 449.51. 495.38.
    t_d 264.5. 324.75 404.

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。