This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:是否有办法关闭 BQ25601的输出?

Guru**** 2532350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835296/bq25601-is-there-any-way-to-switch-off-the-output-of-bq25601

器件型号:BQ25601

尊敬的 TI:

在充电器插入时、是否有任何方法可关闭 BQ25601的输出? 在这种情况下、有两个输出路径。 一个是充电器到系统负载、另一个是充电器到电池。

我尝试设置命令 i2cset -y 0 0x6b 7 0x6c。 它首先禁用电池和系统负载之间的 MOSFET。 之后 、充电器到电池路径被禁用。 但充电器到系统仍然有效。

然后、我尝试设置命令 i2cset -y 0 0x6b 1 0x0a、该命令应禁用充电。 但没有发生任何事情。  我想知道是否有办法完全关闭。

谢谢!

谢谢

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    您可以通过设置 REG00[7]=1来启用 HIZ 模式。

    谢谢、

    宁。