This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751如何设置 T2P 引脚。

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835205/tps23751-tps23751-how-to-set-about-the-t2p-pin

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: PMP11254

你(们)好

我 使用 TPS23751设计 PoE PD 电路。

我们产品的规格符合 IEEE802.3at (2类)

此时、是否应设置 T2P 引脚以通过 IEEE802.3.at 合规性测试?

如果是、您能否告诉我如何设置 T2P 引脚?

我检查了基准电路(PMP11254)、但无法理解。

因此、我现在将 T2P 引脚 A 设置 为开路。

此致、

Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 PoE 团队目前正在外出庆祝美国劳动节。 请预计9月3日星期二将收到回复。

    感谢您关注德州仪器 PoE 器件。

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    感谢您的提问。 是的、IEEE802.3at 合规性需要 T2P 引脚。 该引脚用于检测2类 PSE。 T2P 引脚应通过电阻器连接到 VC。 可以使用 TPS23751数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23751.pdf 中"8.2.2.13 T2P 引脚接口"部分中的信息来计算电阻器值

    如果您接受了我的连接请求、我可以向您单独发送有关 PMP11254的更多详细信息。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl