This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:降压/升压解决方案

Guru**** 2814175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835729/tps61165-buck-boost-solution

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS54201

您好、E2E、

我的状况如下所示、

VIN=12V

Vout=10.3V (典型值);(LED Vf=2.06、5节)

Iout=1A

因为我们需要考虑客户可能会添加/减少 LED、所以我们希望使用降压/升压解决方案。

是否可以使用下面的电路? 如何计算 COMP 电容器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

      由于最小内部电流限制仅为0.96A、恐怕 TPS61165可能支持高达1A 的电流。 电感器上必须有一些电流纹波、因此可能会触发电流限制。 TPS54201、尽管它只能支持降压拓扑。 但它可以提供高达1.5A 的电流。

    此致

    肖恩