This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低电压直流/交流逆变器解决方案

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835626/low-voltage-dc-ac-inverter-solution

主题中讨论的其他器件:PMP21404

我正在寻找低压"直流/交流"逆变器解决方案、所需电压为5Vin_DC 至30Vout_AC/10mA。

请告诉我有关上述规格的推荐解决方案的信息。

我的想法是:

①I 认为设置升压直流/直流和控制器更好。

如果有适合直接5V_DC⇒30V_AC 的解决方案、则最佳选择。

②Is PMP21404在直流/交流解决方案的基础上有效?

http://www.ti.com/tool/PMP21404

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    您参考的设计类似于图的第一个方框图。  它只是对更高电压的升压、而不是直流/交流转换器。

    标题中的措辞有点误导。

    遗憾的是、TI 没有用于制造直流/交流转换器的模拟解决方案、这需要使用微控制器或某种数字解决方案来实现。

    谢谢、

    Robert