This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:所有平衡 MOSFET 同时运行

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835514/bq76940-all-balancing-mosfets-run-simultaneously

器件型号:BQ76940

您好!

最近、我根据早期设计人员的原理图为10节电池制作了新版本的 BMS。 我遇到的问题是、为 BMS 供电后、除一个平衡 MOSFET 外、所有 MOSFET 都导通。 未打开的是第一个单元格。 假设每个电池上的电压为3.73V、VC0-VC1等之间的电压是相同的。 从软件方面禁用所有平衡。 我犯了什么明显的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、
    今天是美国的劳动节。 我们的一位工程师将在我们回来后的几天内回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    原理图看起来正常、但建议将 VC1电容器连接到 GND、而不是 VC0。  几种设计具有您显示的连接、没有任何问题。  连接不应导致您描述的条件。  要使外部平衡 FET 位于 VC1至 VC4上、需要将引脚上拉至高电平、并在上部各组上执行类似的操作。  我不知道有什么行为会这样做。  建议再次检查寄存器值、将电池平衡写入0、关闭并重新启动器件、检查 IC 的引脚电压、并检查 FET 是否损坏。   在新的装配过程中、检查是否存在短路。  在新设计中、请注意布局或引脚交换上的意外金属、尤其是 FET 上的金属。