This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:PSRR

Guru**** 2387810 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835507/lp5907-the-psrr

器件型号:LP5907

大家好、

LP5907 在1kHz 时的 PSRR 为82dB。

1、哪种应用需要 LDO 在1kHz 时具有良好的 PSRR?

2.对于1kHz PSRR、将阻止哪种噪声?

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    PSRR 对于许多不同的应用非常重要。

    在1KHz 时、您会对音频应用更感兴趣、以滤除可被人耳听到的噪声。

    在100KHz 时、您可以对不同制造商的 LDO 进行质量比较、因此这是一个很好的频率来查看此指标。
    此外、电机驱动器电路往往以数十 KHz 的频率运行、因此100KHz 下的 PSRR 将是这些应用的一个很好的指标。

    对于开关转换器应用、您需要 PSRR 的范围从几百 KHz 到2MHz 不等。

    在 PSRR 规格中被 LDO 阻止的噪声是传导噪声。

    如果我已回答您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬