This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:示例:TPS54308设计检查

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835209/tps54308-isue-tps54308-design-check

器件型号:TPS54308

大家好、团队成员

     我的客户对 TPS54308设计有3个问题、您可以帮助我解决这些问题吗?

如图所示、TPS54308芯片的 EN 引脚悬空。  尽管数据表中说 EN 脚可以悬空、  但在悬空后是否容易引入噪声? 芯片内部 EN 引脚上有一个电流源、 这个原因是否能够 在 悬空后消除噪声的影响  

应用电路中的 L3电感器使用100uH/500mA 插入式 I 型电感器。 所选的电感值 更大。 除了压降、电感更大。 它是否会影响斩波驱动信号的稳定性并对 环境噪声更敏感? 如果使用100uH 电感、是否可以通过配置其他组件参数来降低干扰?

3. R281电阻器的两个节点是否应与小型电容器并联以补偿环路、以及环路补偿是否有助于 降低输出电压纹波。 环路补偿电路保留在演示板中、但实际上并未使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    我看不到这个图。 对于您的问题:

    1、EN 可以悬空、无需担心噪声。 EN 在内部上拉至高电平。

    2、100uH 太大、不建议使用该电感器。 客户为什么要使用此电感器? 这是不合理的。

    3.前馈电容器用于补偿,您也可以将其移除。 该电容器对输出纹波没有帮助。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

            这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    L=10uH 可以、100uH 太大。

    肖恩