This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109:LM5109不能正常工作。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164338/lm5109-lm5109-doesn-t-work-correctly

器件型号:LM5109

您好、论坛、

我使用 LM5109来驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。 我将驱动一个三相 PMSM 电机。 当我驱动 H 桥时、它看起来很好。 有以下波形:

LO 引脚;

HB 引脚:

HO 引脚:

HS 引脚:

HO 和 LO 引脚一起:

最后是我的原理图:

当我驱动三个相位时、它们会灌入大量+9V 电源电流、并且驱动器无法正常工作。 请告诉我我应该怎么做?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    您能否向我展示所有三个相位如何连接在一起?

    此外、为了确保器件不会进入 UVLO、您是否可以在示波器上测量 HB 到 HS? 您可以使用差分探头或在示波器上使用数学函数。

    您还能使用相同的技术测量 HO 到 HS 吗?

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Edthan 的回复。 这是引脚5到8的信号。  

    在此图中、黄色信号(CH1)显示引脚8 (HB)、浅蓝色信号(CH2)显示引脚7 (HO)、粉色信号(CH3)显示引脚6 (HS)、深蓝色信号(CH4)显示引脚5 (LO)。

    如果此图片未提供您要查找的信息、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法完全读取这些图像。 您的示波器是否具有用于减去信号的数学函数? 如果您使用减法函数来查看 HB-HS 和 HM-HS、这将使波形更加清晰。

    此外、当所有三个相位都打开时、您是否也可以在示波器上测量 VDD? 我想确保驱动器不会低于8伏的最小工作电压。

    感谢您耐心等待。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、当我在电路板上工作时、功率 MOSFET 熔化、遗憾的是其焊盘损坏。 因此、PCB 不再可用。 我订购了另一个 PCB。 我将在收到电路板后立即提供您询问的图像。

    此致、

    Hamid Navianathar