This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795770/ucc256302-ucc256302-issue

器件型号:UCC256302

你(们)好,先生

  我们有上述 问题 需要您的帮助、请帮助检查、谢谢!

(1) VCR 引脚:Ω

在以下公式的 ICOMP 规范中找不到相应的定义。 它是否与 Iramp 的定义一致?

(2).本 IC 规范定义为工作频率范围35KHZ-1MHz;

是否可以单独设置最大和最小工作频率? 当前测试启动频率为700kHz。

(3)软启动

目前、CSS 电容为0.22uF、实际测试软启动时间 TSS 仅为22ms、与实际计算值不符。

(4)目前使用集成变压器。 参数:变压器漏电感52uH、电感480uH。 谐振电容器824。 SS 引脚电容0.22u。 RVCC-SS 引脚分压电阻750K/200K、VCR 分压器检测电容101/222、ISNS 电流感应 RC 参数100pF/255R、BLK 设置340V 启动。 BW 引脚未连接。 VCC 设置为空载15V。 目前、原型的正常工作频率为60K 时怠速、输出电压设置为5V、实际值为4.5V。 负载将下降。 请帮助我们了解是否存在不合理或需要调整的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren

    您的问题答案如下

    (1)正确、Iramp 与 ICOMP 相同

    (2) UCC256302无需像上一代 LLC 控制器那样具有最小和最大频率限制、因为混合迟滞控制有助于避免 ZCS 模式。 有关详细信息,请参阅此应用手册 www.ti.com/.../slua834.pdf 。 如果出于其他原因需要将工作频率保持在特定的频率范围内、我们建议设计功率级组件值、以确保转换器在工作条件下保持在所需的频率范围内

    (3)该公式是最坏情况下的计算。 本应用手册(第2-5页) 中的第2节 www.ti.com/.../slua836a.pdf 更详细地介绍了软启动功能的工作原理

    (4)从您的解释中、可以看到 VCR 分压器中的电容值为100pF 和2.2nF。 底部电容器可能太小、我们建议增大电容器以查看它是否可以解决此问题。 VCR 引脚上的电压应低于6V、因此如果超过该值、可能会阻止转换器降低频率。 本应用手册在第13页 www.ti.com/.../slua836a.pdf 上提供了有关 VCR 引脚设计的进一步建议

    此致、
    Eric