This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:用于大容量电容器容量下降检测

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792693/bq35100-for-bulk-capacitor-capacity-decline-detect

器件型号:BQ35100

大家好、

是否可以使用 BQ35100 ACC 模式进行大容量电容器容量下降检测?

如果可以、ACC 会累加电容器容量值、对吧?

它能否像每个读取命令一样扫描先前的值?

此外、工厂测试还需要 BQ35100的校准工具吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel
    bq35100不适用于电容器、而是用于原电池。 如果您只想使用累加器模式来对电池组中的电荷进行库仑计数、您可以这么做。 请查看 TRM、EVM 用户指南和器件培训视频等在线材料、以更好地了解监测计的工作原理
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复。

    请帮您查看我们的原理图。

    如果有任何问题、请随时告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel
    很抱歉耽误你的时间。 我的同事将进行审核、并很快返回给您。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    好的。 期待结果。

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    要进行审查、需要更多信息。 电容器/电池组范围的电压和预期的负载电流振幅?

    谢谢、

    Eric Vos