This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:我们需要一个-24V 至-16V 的负降压转换器作为负 LDO 的前置稳压器。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33, TPS7A47, LMZ14201H, TPS40210, PMP9624, TPS563249, TPS563240, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794734/tps7a33-we-need-a-negative-buck-converter-for--24v-to--16v-as-a-pre-regulator-for-negative-ldos

器件型号:TPS7A33
主题中讨论的其他器件: TPS7A47LMZ14201HTPS40210PMP9624PMPTPS563249TPS563240TPS56339I有与此帖子"TPS7A33:哪种降压转换器为前置稳压器"相关的类似问题。 我们有一个行业电源、即 PCB 的电源输入、即+24V、GND、-24V。 我们希望使用 TPS7A33和 TPS7A47生成+15V、GND、-15V 的正负(干净、低噪声、高 PSRR)电源。 需要使用直流/直流前置稳压器来实现使用 LDO 的最佳热设计。 我们选择了合适的电源模块 lmz14201h 将+24V 转换为+16V。 现在、我想找到可用于将-24V 转换为-16V 的最佳直流/直流转换器。 请注意、我们不需要从+24V 生成-16V 电压。 TI 是否有任何电源模块或设计说明可用于将-24V 下变频至-16V? 提前感谢、我们期待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Byliu、

    我们有 PMP9624、它使用 TPS40210将-18VIN (高达-50VIN)转换为-3.3VOUT。 这是您的设计的良好起点。

    对于负输入到负输出稳压器、我们没有太多内容、但在您制作产品时、此 PMP 应是一个很好的参考设计。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用集成控制器 DCDC 实现此功能吗?

    顺便说一下、我们现在使用 TPS563240、TPS563249和 TPS56339从12V 生成5V 数字和5V 模拟、这些芯片是否还可以用于从-12V 生成-5V?

    我无法理解 PMP9624背后的主要原理、而且此设计中似乎有太多的辅助组件(R、C、L、PNP)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Byliu、

    您可以为此应用使用集成式直流/直流升压转换器。

    您使用 TPS563240、TPS563249和 TPS56339作为12V 至5V 的降压转换器。 您必须使用升压转换器从-12V 变为-5V、因此您无法使用这些转换器。

    遗憾的是、我们没有用于负向转换的专用控制器或转换器。 这是实现电路的最直接方法。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、为什么负输出 DDC 中没有任何(易于使用、如 TI 的简单和 SWIFT)负面?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Byliu、

    业务案例不存在。 我们正在构建的许多其他器件的销量将高于从负到负的小众部分。 这是一个商业:)

    Sam