This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:短路时关闭 MOSFET

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791979/tps2492-turn-mosfet-off-at-short-circuit

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: LM5069

你(们)好

我在短路时关闭晶体管时遇到问题。

当故障计时器达到4V 并且晶体管应关闭时、它只是尝试但未能这样做。

电流限制约为22A。 分流电阻2、2m Ω。

晶体管是 Infineon IAUT240N08S5N019

恒定功率限制约为125W (我尝试的功率较小、但仍然具有相同的行为)。

是否有任何建议我将尝试测试以解决此问题、或者可能是问题所在。

附上两张示波器图片以显示我遇到的问题

黄色:电源上的电压5V/div

橙色:电流为20A/div

蓝色:定时器电容器上的电压1V/div

两张图片显示的是相同的场景、但时间/单位不同

此致

Staffan Johansson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johansson、您好。

    欢迎使用 E2E!
    您能否分享您的原理图?
    绿色波形对应的是什么? 请使用 Vin、计时器电压、电流、GATE 捕获波形并发送我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    我已经做了更多的测量、并详细介绍了包含开关的原理图部分。

    在开关和 VBAT 之间、抖动也是一个"理想二极管"。 也许这应该位于开关后面。 您对此有什么看法。

    在以下条件下测得的 PCB 电路原理图差异:C50 10nF、R52 2、2K 欧姆

    VBAT 具有保持电容器560uF、在该原理图中未见。

    示波器图片

    黄色:栅极电压5V/div

    绿色:开关的输入电压(电流感应电阻器处的电压、与 TPS2492上的 VCC 相同的节点) 5V/div

    橙色:输出电流10A/div

    蓝色:定时器引脚上电容器上的电压 1V/div

    两张照片在同一场合但时间/刻度不同

    当计时器电压达到4V 并过期时、晶体管会尝试关闭、但无法关闭。

    此致

    Staffan Johansson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johansson、您好。

    感谢您提供测试波形。 我理解您的问题。
    是在所有输入电压电平下发生的吗?
    请在输出端添加肖特基二极管(如数据表中图19中的 D2)并进行检查。
    您能否通过禁用 UVLO 和 OVP (即使用 OUT R45电阻器)进行检查


    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在所有输入电压下、它的发生越来越少。  

    我在没有 R45电阻器的情况下进行了测试(禁用 UVEN 和 OV),从而消除了短路(和过流)问题

    此设计在没有欠压和过压保护的情况下按预期工作、晶体管可以处理短路电流和过流。   

    我在 UVEN 上尝试过去耦电容器、但仍然有问题。

    此致

    斯塔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Staffan、

    感谢您的更新。
    让我与设计团队合作、然后再与您联系。 请留出几天时间。
    谢谢!

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Staffan、

    我已经在我的末尾进行了检查 问题在于此器件的 EN 阈值容差。 克服这种情况的解决方案是将 UVLO 阈值设置为略低于 Vin 阈值。 如果需要将 UVLO 阈值调整为较低的值、请切换到 LM5069器件。

    感谢您将此事告知我们。 我们将根据建议更新数据表。

    此致、
    Rakesh