This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:公式 COUT

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LMR23630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795315/lmr23630-q1-equation-cout

器件型号:LMR23630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23630

大家好、

我对 LMR 23630-Q1有疑问。

尽管它是数据表的方程(17)、但我认为 L 是必需的。


我认为上面的等式是错误的。 我的认可是否错误?
如果数据表不正确、请告诉我正确的公式。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    公式16和17 用于计算负载瞬态时所需的输出电容。 由于 VOUT 压降与输出电容和阶跃幅度成正比、因此电感和电感纹波对负载暂态的影响很小。

    正确的方法是、在考虑输出电压纹波时、输出电容器公式必须包含电感器纹波。 这可以在 等式14和15中看到。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    我仍然不明白。

    当以下值输入到该公式时、它变为3.5F。

      IOH = 3A
      IOL = 0.1A
      Vout = 5V
      Vos = 0.25V

    是这样吗? 电容器容量太大。


    L 是在 LMR23630的数据表中写入的。
    哪一个是正确的?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石田山

    你是对的、我错了。 LMR23630-Q1公式应包含 L 项。 这将在下一个数据表修订版中修复。 感谢您将此事提请我们注意。

    Sam