This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:V-vosns 说明

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795908/tps51200-v-vosns-specificaition

器件型号:TPS51200

Vvosns 规格分为两行。  可以将值组合成一行。  示例: 第1行,典型值=1.25V。   第2行-15mV 最小值和+15mV 最大值

我们能否减去/添加典型值的最小值和最大值、以确定 VOSNS 输出电压和容差的范围?

即 、对于 VREFOUT = 1.25V、Vvosns min = 1.235V、TYP = 1.25V、MAX = 1.265V?  其他电压呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VOSNS 是一个输入。 但参数是输出直流电压 VO
    看起来+/-15mV 是比较器的输入失调电压、即如果 VREFOUT 大于15mV、将检测过压或欠压。 为什么将其称为输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    可以将最小值和最大值减去/添加到典型值。 但是、由于用户可以清楚地了解电流规格、因此我们没有计划对其进行更改。

    VOSNS 规格是指输出电压变化、参数"输出直流电压、Vo"是正确的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进一步考虑之后、我同意最好 将 VREFOUT 标称电压与+/- 15mV Vvosns 输入偏移电压分离。

    VVvons 的输入失调电压随 VREFOUT 而变化、因此将其指定为1.235V 至1.265V 是不正确的。   +/- 15mV 是触发 UV 或 OV 条件的阈值。

    谢谢