This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24168:BQ24168电池的最低工作电压是多少?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795947/bq24168-what-is-the-lowest-operating-voltage-of-bq24168-battery

器件型号:BQ24168

BQ24168电池的最低工作电压是多少? 它在使用时始终不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQ24168的 VBATUVLO 规格(I2C 寄存器保持设置且 BATFET 在 IN/USB 上无电压时保持导通的最小电压)在100mV 迟滞下的典型值为2.5V。

    此致、
    Jeff