This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C43:0至10A 降压/升压输出电流

Guru**** 2580995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789060/ucc38c43-buck-boost-output-current-0-to-10-amp

器件型号:UCC38C43

朋友们、您好!

我想知道是否有人可以帮助您找到合适的 TI 器件、从而使用 UCC38C43设计简单的降压/升压转换器。

输入:12至30 VDC

输出:0至10安培

3段显示屏、带10分频开关以显示 mA。

旋转编码器可实现精确的 D/A 输出电流控制。  

如果有 TI 参考设计、那就太棒了。

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alfred
    在 www.ti.com/.../technicaldocuments 的产品页面上有很多有关如何使用 UCC38C43的技术设计信息。 此器 件在 Webench 软件中确实有一个模型、您可以通过单击产品页面 www.ti.com/.../toolssoftware 上的工具和软件选项卡来访问此模型。Webench 将生成您可以使用的初始设计。

    恐怕我无法帮助您解决问题的其他部分- 3位显示屏和旋转编码器。 我建议您在一个或多个其他 e2e 论坛中发布这些问题-

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    非常感谢您提供的信息。  我有一个参考设计、它看起来正是我想要的。  您是否知道是否有办法将三个参考设计放在一个电路板上?

    我还需要深入了解输出电流控制。   

    LM5118Q1MH/NOPB 12V-30V 至12.00V @ 10A
    设计:7.
    拓扑:
    BUCK_Boost
    创建日期:
    2019年4月3日、晚上9:43:33
    修改日期:
    2019年4月3日、上午9:43:33
    此致、
    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alfred

    我对迟迟不能回复你表示歉意。

    我不知道您所说的参考设计是什么、但总的来说、始终可以将原理图的多个副本放在单个 PCB 上。

    我不理解您的问题-您能否更详细地解释一下您所谓的"需要进入输出电流控制"的含义

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alfred

    我将此主题标记为"已解决"、但如果未解决、请在此处提供更新、我将继续与您合作。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    非常感谢您的回复。  我在城外呆了10天,无法回复。  我在工作台上工作、无法找到电流限制器配置。  我看到了开关反激式电源和降压/升压配置。  我想知道如何将 UCC38C43配置为通过 N 沟道 MOSFET 的负桥臂输出可调电流。  请参阅随附的草图。

    我感谢你的任何帮助。

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred

    很抱歉不能回复您。 我想您正在尝试开发具有恒流输出的 PSU、这可以通过此处所示的 UCC38C43来实现。 将 FB 绑定到 GND 将导致 COMP 默认为高电平、两个运算放大器充当误差放大器、并可将 COMP 拉至低电平以调制引脚上的电压。 COMP 引脚本质上是进入 PWM 比较器的电流需求信号。 数据表在图29 (典型离线应用)中显示了以这种方式使用的 COMP

    这是下面第二幅图像中所示方案的变化、将为您提供具有电压限制的 CI 特性。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred

    即使在我按下 POST 按钮时图像清晰可见、但这些图像并未附加到 POST 上-

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred

    第三次幸运了——我希望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred

    可能是第四次了:-)

    如果图片不可见、请给我发送一封电子邮件、我会将其转发给您。 我位于 colingillmor@ti.com

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Collin。 我将根据您提供的信息进行设计。

    此致。