This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:布局指南问题

Guru**** 2510715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795307/ucd3138064-questions-of-layout-guide

器件型号:UCD3138064

尊敬的 TI 专家:

我在布局指南中看到了建议的电容器和电阻器值、对于电容器值、我是否应100%遵循电容器的建议值? 或者、我可以放置更大一点的电容值、以实现更好的抗噪性能?

  

 

  是否所有温度都考虑了建议的值? 例如:-40~125 ℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    是的、您可以放置高于4.7uF 的电容。

    此致、
    肖恩